This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:如何知道其 Ro?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831030/opa547-how-to-know-its-ro

器件型号:OPA547

大家好、

我尝试使用 Tim Green 在"运算放大器稳定性第3部分:RO 和 ROUT"中建议的 Ro-drive 方法来找出 Opra547的开环输出电阻 Ro。

在进行仿真时、我发现始终有直流偏移主导 rms 值、因此 Ro-drive 方法不适用。 发生这种情况的原因是什么?

2.将反馈网络从1k&100k 更改为100k&10MEG 时、交流节点压变大。 如何理解这一点?

3.是否 有任何建议可以改进模拟并帮助 澄清 opa547的 Ro?

此致、

徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐良晨

    这是模型中开环 Zol 的交流仿真-这是 dBohms、下面的文件

    e2e.ti.com/.../OPA547-Zol.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的回复、这对澄清 Zo 非常有帮助。 您是否知道 Ro-drive 方法不能像之前提到的那样工作的原因?

    此致、

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、该模型可能具有0.1uA 的输入偏置电流-具有10Mohm 反馈 R、实际上是1V 的输出直流失调电压。  

    此外、对于这些非常高的 RF||Rg 值、由于输入电容、仿真可能会振荡-总输入 C 为10pF、对于10Mohm 反馈 R、这是另一个160kHz 的环路极点-很可能不稳定。