This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:用于0V 至10mV 信号单电源放大器的 INA126P 或其他仪表放大器

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA122, INA126, INA326
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843254/ina126-ina126p-or-other-instrumentation-amplifier-for-single-supply-amplifier-of-a-signal-between-0v-and-10mv

器件型号:INA126
主题中讨论的其它部件:INA122INA326

您好!

我需要放大0到10mV 范围内的热压表信号,其范围为0到3.3V 的 STM32F429ZI ADC。

我们已经生产了一些 PCB、其中我们有一个5V 电源、因此 INA126P 的电压范围为0V 至5V。

根据以下原理图、使用一些电阻器、我在输入电压上为信号添加了2.5伏电压、并在 Vref 上添加了1.25V 电压:

几乎可以、也许仍然可以在 PCB 上添加4个飞跨电阻器、但我有以下问题:

1) 1)接近零的原因不是线性的

2) 2)在本例中、我如何确定传递函数

对我来说、最好的解决方案是使用具有相同引脚但采用单电源的仪表放大器、

也许像 INA122、但仿真一个相似的电路并不好、我无法理解原因

那么、我的问题是、我的 INA122电路中的误差在哪里

此外、如果您知道任何其他适合此应用的 TI 仪表放大器、

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上一个职位:

    这是 INA126的电路

    这是 INA122的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而是 INA122、其中一个输入接地:

    它看起来不是我所需要的线性的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etantonio、

    感谢您的发帖。 INA126有一个摆幅超过负电源轨的输入共模电压范围。 在5V 单电源上、输入共模范围为0至3.4V。

    但是、INA122没有这种摆幅水平。 它从任一电源轨摆动3.75V。 因此、使用此器件时、您实际上无法使用5V 单电源运行。 但是、+/-5V 将起作用:

    您的输入为0至10mV。 预期输出是多少? 我可以帮助查看我们是否可以提出解决方案。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的回答、

    我的输入为0至10mV、理想情况下、相应的输出必须为0至3.3V。 电源是5V 单电源。

    这个电路几乎正常、只有一个减少的动态(从1V 开始而不是0V)

    但实际实施并未针对此仿真进行定制。

    它有一个 TI 单电源仪表放大器、用于简单地放大正电压?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    由于放大器存在输出限制、任何放大器都无法在单电源上输出0V。 我们有 一个称为 INA326的仪表放大器、它在5V 单电源上可以摆动到非常接近于0的位置。 我已经模拟了0至10mV 的输入并跟踪了输出、如下所示。  

    INA 配置为300V/V 增益

    此外、请查找随附的 TINA 文件以供您参考。

    e2e.ti.com/.../INA326-0-to-10mV-_2D00_-0-to-3V.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tamara、

    这似乎比将 INA126用作单电源放大器更好。

    我刚才修改了一些值以使用 ADC 的整个范围(0至3.3V)

    我唯一的问题是 INA326在 PDIP 封装中不可用、因此、目前我需要使用适配器。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    抱歉、我分享了一个3V 输出的原理图。 不过、您似乎能够轻松地将其修改为3.3V。

    我们有一个 DIP 适配器 EVM、可用于将 VSSOP 转换为 PDIP: http://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    这对您有帮助吗?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tamara 的所有帮助。

    Antonio