主题中讨论的其它部件:INA122、 INA326
您好!
我需要放大0到10mV 范围内的热压表信号,其范围为0到3.3V 的 STM32F429ZI ADC。
我们已经生产了一些 PCB、其中我们有一个5V 电源、因此 INA126P 的电压范围为0V 至5V。
根据以下原理图、使用一些电阻器、我在输入电压上为信号添加了2.5伏电压、并在 Vref 上添加了1.25V 电压:
几乎可以、也许仍然可以在 PCB 上添加4个飞跨电阻器、但我有以下问题:
1) 1)接近零的原因不是线性的
2) 2)在本例中、我如何确定传递函数
对我来说、最好的解决方案是使用具有相同引脚但采用单电源的仪表放大器、
也许像 INA122、但仿真一个相似的电路并不好、我无法理解原因
那么、我的问题是、我的 INA122电路中的误差在哪里
此外、如果您知道任何其他适合此应用的 TI 仪表放大器、
谢谢、
Antonio