This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:关于电流感测放大器的稳定性

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830998/ina213-q1-regarding-stability-of-current-sense-amplifier

器件型号:INA213-Q1

您好!

我想知道以下电路是否稳定? 在数据表中、我看到了没有 持续振荡的1nF 最大容性负载的建议。 我们有一个信号 uC_SENS2_LVL、电流感测放大器的输出、进入微控制器的 ADC。 控制器还需要在 ADC 输入端使用 RC 滤波器。 您能否确认以下电路是否适用于电流感测放大器?

谢谢你

此致、

Grace  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    电路将保持稳定。 这应该没有问题。

    此致、Guang                                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的确认!

    此致、

    Grace