This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA152:相对于温度的失调电压符号惯例

Guru**** 2817095 points

Other Parts Discussed in Thread: INA152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828759/ina152-offset-voltage-sign-convention-with-respect-to-temperature

器件型号:INA152

您好!

我有一个有关 INA152输入失调电压的查询。在表失调漂移电压最大 值和典型值下、这两个值都是+/-。  

所以问题是100度的偏移电压将是+1500uV 或-1500uV。 在高温和低温(-25度)条件下、我需要考虑什么符号。

请解决此问题、它将非常有用。

谢谢、此致

Samrat Pushpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samrat

    我可以看到它令人困惑的原因、数据表直方图显示了双极中心偏移分布、而漂移为单侧正-我很确定您需要将该图解释为幅度图、其中实际分布是+/-15uV/C 范围内的双极中心。 因此漂移可以是100°C 时的任一极性。 我想我也很困惑漂移最大的条形图不是零。 它实际上可能是单极漂移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答,但我仍然不确定。 这真的令人困惑。

    是否有任何方法 来解释该直方图? 或者、您是否有任何材料可用于了解这种电子直方图?

    谢谢、此致  

    Samrat Pushpesh  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samrat

    CMOS 运算放大器中的输入电压偏移、Vos 和偏移漂移可以是任一极性(请参阅上面的+/-符号)。  典型规格由正态高斯分布的一西格玛设置、因此占所有单元的68%、而最大规格由5至6西格玛设置。 由于+/-1500uV 是25C 时的最大 Vos、因此为了计算100C 时的最大偏移、必须添加 Vos 漂移分量以在室温下进行偏移。  但是、由于 Vos 和漂移不相关、您必须添加两个比较项: Max Vos (@100C)=+/- sq-rt[Vos (25C)^2 +((100C-25C)* 15uV/C)^2]=+/-15uV[1500^^^^2 +(25uC)、而在-15uV+15uV/ uC 时为-15uV+15uV+15uV/ C + 15uV+15uV+15uV+15uV/ C。