This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7732:电表导向、可提高动态范围

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842393/lmp7732-electrometer-guidance-to-improve-dynamic-range

器件型号:LMP7732

我希望提高 LMP7722电表放大器的动态范围、可以让 一位熟悉该部件并能获得一些指导的 FAE 来完成这项工作。

我非常喜欢将要提供的讨论。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢私下讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下电子邮件将您的问题直接发送给应用支持: precisionamps@list.ti.com -精密运算放大器应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过这个,但是得到了下面的回答:-如何获得许可?

    我无法理解为什么我花了三周时间与 FAE 联系、为我提供这方面的支持。 使用模拟器件芯片并通过它们获得支持要简单得多。

    使用 TI 产品时、必须有一种更简单的方法来获得 FAE 支持。

    您发送到邮件列表"precisionams"的邮件
    、主题行为
    
    :[外部] LMP7732电表动态范围改进。
    
    未发送给列表订阅者,因为您
    无权将邮件发送到此邮件列表。
    
    如果您没有向上面指定的邮件列表发送邮件,
    请注意,指定的列表可能已订阅您
    发送邮件的列表。 在这种情况下,只有
    命名列表的用户才会收到您的消息。
    
    如果您要请求向命名
    列表发送消息的权限、请联系列表所有者。
    
    ----------------------------------------
    这是系统生成的消息。 无法处理回复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其发送至 lis_marek@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏离线。