This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:如何计算0x05校准值?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842715/ina219-how-to-calculate-0x05-calibration-value

器件型号:INA219

大家好、团队、

我正在为  路由器电流感应应用开发 INA219电流传感器。

Rshun=0.002 Ω  

最大预期电流= 15A。

CURRENT_LSB = 15A/2^15 = 457.7uA/位

CAL=trunc[0.04096/(Current_LSB*R)]=44814

我的计算过程和结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    是的、您的数学是正确的。

    我们建议将电流 LSB 从457uA 舍入到一个很好的偶数、例如500uA、原因有两个:(1)提供更大一点的净空、全范围略大于15A; (2)避免配置值中的截断错误、即使该错误对于大多数情况(如果不是所有情况)都可以忽略不计。

    在此情况下,我将选择 d’40960或 h’A000的配置值。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答
    μA 我们根据数据表第26页将457 μ A/位舍入到1mA/位、 这是否会导致较大的测量误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准寄存器的值不会影响分流值测量;但它会影响报告电流的分辨率和精度。 从这个角度来看、最好使用一个较小的 LSB、在本例中为0.5mA。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    我想问一个问题、
    如果我的实际电流为10A。
    如果我根据 CAL 值1mA (0x5000)写入、则读取的数据为10000。
    如果我根据 CAL 值0.5mA (0xA000)进行写入。  我将读取哪些数据? 10000或关闭20000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seasat、

    如果您选择电流 LSB = 0.5mA、则十进制值为20000;如果 LSB = 1mA、则为10000。

    在这两种选择中、计算出的理想电流保持为相同的10A。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    如果没有其他问题,请单击“已解决我的问题”按钮关闭此主题。

    此致、Guang