This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:负载电阻与负载电流间的关系

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831087/opa333-load-resistance-vs-load-current

器件型号:OPA333

大家好、  

我对负载电流与负载电流有疑问。

根据特性、电源轨参数的电压输出摆幅最大为50mV 当 RL=10kOhm 时。  

在本例中、我可以看到输出电压摆幅与输出电流为0.5mA。 正确吗?  我的意思是、我要确保如何计算电流值、以便 Vs=5.5V/RL=10kohm = 0.5mA。

谢谢、

Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表页面顶部指定的条件(见下文)要求 RL 连接到中间电源:Vs/2;因此、对于 Vs=5.5V、RL=10k 连接到 Vs/2=2.75V、Vout=Vs-50mV=5.45V、Iout=(Vout-2.75V)/10k = 0.27mA

    不过、请记住、上面指定的 Vout 摆幅发生在输出级的非线性运行下、在该输出级被压向电源轨。

    对于输出级的线性运行、您需要查看 AOL 测量的输出摆幅条件、该条件从任一电源轨指定为100mV。