This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551DGKEVM:采用 THS4551的 MFB 带通滤波器会产生振荡。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842714/ths4551dgkevm-mfb-bandpass-filter-with-ths4551-is-producing-oscillation

器件型号:THS4551DGKEVM
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!

滤波器遵循以下条件。 有 VGA (压控增益放大器。 80dB)。 采用 THS4551的 MFB 带通滤波器在滤波器输入连接到信号接地并具有高 VGA 增益的情况下会产生70kHz (中心频率)的振荡。

如何避免此问题?

滤波器中心频率:70khz 和 Q 值。

Q1=1.5

Q2=Q3=Q4=3.6

+CREF =+2V5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不足以继续、不需要原理图、甚至不需要 TINA 文件。  

    奇怪的是、您觉得振荡处于 BP 频率-也许只是噪声、您在这里似乎有很多增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我的电路顺序如下。 我通过测试点测量/查看 VGA 的信号输出。  

    信号输入  -> 前置放大器(THS4551)(增益=20dB)  ->  BPF (THS4551)(增益=1)  -> VGA (0-80dB)(AD83838)-> SCOP。

    VGA 不会产生70khz、因此它只能由 BPF 提供。  

    我添加了仅包含滤波器电路的 Tina 文件。 Tina 中没有连续振荡。 我似乎只是脉冲响应(1kHz 方脉冲)、但在 滤波器之后、增益为40-60dB (具有 VGA)的实际电路中振荡是连续的。

    例如 、当滤波器输入连接到信号接地时、如果我为任何 BPF 的输出提供80-100dB 的增益、我能否在 VGA 输出端看到中心频率的振荡?

    或者  带通滤波器输出的中心频率是否存在几微伏的噪声(或纹波)?

    e2e.ti.com/.../1643.BPF.TSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这是8阶 BP、如果我运行点噪声仿真、它会在最终输出时累积高达220nV 的电压、如果您确实将 VGA 设置为80dB 的增益、即10000*220nV = 2.2mV 点噪声。  

    在任何情况下、只要您具有这些级联高增益级、我就喜欢(其他人更喜欢星型)电源上的级联 π 型滤波器、它从输出到输入反向、以断开电源环路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,

    抱歉、我不明白、 您能 用 PI 型滤波器的原理图更详细地介绍一下吗?  (如果可能)

     您是如何找到220nV 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我忘了将点噪声代入、另外、π 型滤波器是我在1990年应用手册中编写的最后一个示例、  

    http://www.ti.com/lit/an/snoa367c/snoa367c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    请您共享 Tina 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是您的文件、我只是在它上面运行了点噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在 VGA 输出端通过 SCOP 执行 FFT。 有带通频率、而不仅仅是中心频率(70Khz)。

    我的电路包含两个级联 VGA。 电路订单:

    信号输入->前置放大器(增益=1、单端到差分)-> 带通 -> VGA1 (0-80dB) ->VGA2 (0-80dB)-> ADC

    如果我的当前问题:

    如果 VGA1增益增大、带通频率 将会清零、并且它们以 dBV (FFT)为单位增加 VGA1增益。(VGA2 = 1或不同)

    但是、如果 VGA1增益等于1并且 VGA2增益增大、则 FFT 中的总频带内的带通频率不会增加、 那么总噪声(FFT 中的所有频带)只会增加 VGA2增益。

    这是如何发生的?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解问题。 VGA1输入受通带、电阻器限制、 VGA2输入为 VGA1输出噪声+带通电阻器