This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:Lm359n

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842209/lm3900-lm359n

器件型号:LM3900

我使用 lm3900构建了一个简单的音频放大器、增益约为10、反相。 12伏电源和(+)同相输入之间的电阻为270k、从输出到反相输入的 RFeedback 为135K。 12k 的输入电阻器连接到反相输入。 流入同相输入的电流为50uA、Vout 设置为 VCC/2。 该放大器输出直接驱动 NPN-PNP sziklai 对的基极。

好的、 话虽如此、我喜欢这种组合、但由于它具有更高的增益带宽能力和更高的压摆率、我想尝试 LM359N Norton 放大器。

我的问题是、我能否使用相同的绑定电阻器构建 LM359N 放大器? 我已经研究了数据表公式、我认为这是可以的、但是这个 IC 是可编程的、我不熟悉引脚1中的 ISET 和 IN8中的 ISET。 我可以将它们保持断开状态、还是必须使用电阻器设置它们的每个值?

希望我足够清楚。

感谢您的任何建议。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的发帖。 一张图片值1、000个字。 您能给我发送一张原理图图片吗? 输入是什么? 预期输出是多少?

    我想了解您的应用、以便我可以帮助您找到更高带宽的放大器来满足您的需求。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 请回复重新打开。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    抱歉、 我真的很忙、非常感谢您的帮助。

    我花了一些时间查看 LM359N 的数据表、 并熟悉试验电路板上的此芯片。  我的问题得到了解决。

    非常感谢!

    Terry