This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2317:代替 LMC6082IMX

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2317, ADS124S08, OPA317, LMC6082, INA326, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840652/opa2317-replace-instead-of-lmc6082imx

器件型号:OPA2317
主题中讨论的其他器件: ADS124S08OPA317LMC6082INA326INA333

您好!

LMC6082IMX 运算放大器时、它将为您提供支持。 发现 LMC6082IMX 偏移电压更多。 找到了低偏移电压运算放大器 OPA2317来替代 LMC6082IMX。

考虑到失调电压、OPA2317非常出色;除了失调电压之外、还需要检查其他关键参数??  

OP2317适用于我的电路吗??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    是的、由于内部偏移自动校准校正、OPAx317放大器提供极低的偏移和接近于零的偏移漂移、而不会产生闪烁噪声。 由于您所关注的 RTD 信号频率非常低、并且 ADS124S08具有相对较高的输入阻抗、因此不需要考虑 LM6082和 OPA2317之间的带宽差异。

    在上面的部分原理图中、显示了通过4.99k 电阻器连接到+5VDC 的 RTD4_3WA 网络。 如何偏置 RTD4 3WB 连接? 如果提供了完整的原理图、其中显示了 RTD 连接、我们将很高兴进行查看。

    根据 RTD 的偏置方式、如果您打算测量 RTD 两端的差分信号并使用 OPA317执行差分到单端的转换以馈送到 ADC、则可以选择在差分放大器配置上配置 OPA317 (而不是反相配置)。 请参阅下面的一个可能电路。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。 找到放大器电路中 RTD 连接的以下快照。 由于布局和 PCB 是制造的,因此我不想更改电路。

    我希望仅更改低偏移运算放大器 OPx317、而不是 LMC6082。

    只需确保由于 OPx317器件而不会添加任何其他错误。 请确认电路是否与 OPx317器件一起工作??

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    OPA317或 LMC6082应适用于 RTD 测量应用;但是、我对反相配置中使用的放大器和 RTD 连接有疑问。

    1)     1)原理图未明确显示 RTD 负极侧(RTD4 3WB)的直流路径连接、RTD 的这一侧是否连接到 GND? 该图显示了通过 EMI 滤波器(NFE31PT220)连接的情况、该滤波器连接到阴极 TVS 二极管(SMF5.0A)、然后通过 R267电阻连接到放大器输入正极端子(运算放大器高阻抗输入)。 RTD 是接地还是连接到直流电位以使 RTD 电流流动? 请参阅下面的内容、澄清我是否误解了原理图。

    2) 2)     运算放大器采用反相配置。 如果我们假设 RTD 的负极侧接地、则 RTD 将产生高于 GND ~数百毫伏范围(假设为 PT100)的正信号。 OPA317将尝试反转该信号、并产生一个负电压、将放大器置于负电源轨中、超出放大器的线性范围。 此外、由于 ADS124S08由+5V 直流单极电源供电、因此信号必须处于 ADC 的有效电压范围内。 请参阅下图、放大器超出线性范围且超出 ADC 电压范围。 请阐明 RTD 是否偏置为允许使用反相配置的不同直流电压。

    在下面的电路中、放大器输出被移至 ADC 范围内的适当直流偏置。 差分放大器输出以2.5V (ADC AINCOM)为基准。 ADS124S08可配置为在单端配置下执行转换、ADC 转换 AINCOM 和 AINx 之间的差值。   

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回答。

    抱歉 RTD 连接器的 GND 连接缺失。 我已修改并上传更正后的电路。

    RTD 偏置、通过4.99K/0.01%、+5VDC (电流限制为~ 1mA)。

    ADC 配置的单端配置、用于测量的内部基准

    ads124s08-2" 1 0x02 0x0C - 这会将测量设置为通道1和 AINCOM。

    ads124s08-2" 1 0x04 0x3C - 这会将测量设置为单次触发、低延迟和每秒2000个样本。

    ads124s08-2" 1 0x05 0x11  - 这会将内部基准设置为 on、并启用外部基准以进行测量。

    请帮助我的现有电路与具有低输出失调电压的 OPAX317一同工作。  

    此外,如果需要对电路和 ADC 配置进行任何修改,请提供帮助和建议。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    遗憾的是、您上一个帖子中的电路 将无法正常工作。  RTD 需要连接以测量 RTD 两端的电压差、在上面布置的电路中、放大器已将放大器的两个输入短路。  OPA2317需要配置为差分放大器配置、以测量 RTD 上的差分信号并 将信号转换为 ADS124S08的共模电压电平。  使用差分放大器的可能电路如下所示。  请注意、该电路使用激励电压、RTD 传感器的线电阻 会导致电压下降、从而导致 RTD 测量误差。  如果您不关心 RTD 传感器电缆在测量中的感应误差、则可以 将以下电路与差分放大器配置中的 OPA2317 (而不是反相)结合使用、RTD 连接到 GND;差分放大器称为 ADS124S08 AINCOM。

    但是、在大多数情况  下、高精度3线 RTD 应用使用两个激励电流源(而不是电压激励)、并连接三线 RTD 传感器、如下图所示。  由于3线 RTD 传感器在 端子上具有匹配的线电阻、因此通过使用 两个匹配良好的电流源、RTD 电缆的线电阻导致的压降误差往往会抵消、从而实现对 RTD 的精确测量。  ADS124S08包含两个匹配良好的 RTD 电流激励源、旨在以差动方式测量 RTD。 下面 显示了采用 ADS124S08的三线 RTD 的一种可能电路配置。  ADS124S08还包含一个高阻抗 PGA、允许您以差动方式 将 RTD 直接连接到 ADS124S08的两个输入、而无需使用外部放大器。

     

    为供参考、下面的应用手册详细讨论了2线、3线和4线 RTD 连接:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    如果您希望将 RTD 差分转换为单端 信号以使用较少的 ADC 通道(执行单端测量)、 并且担心消除 RTD 线阻误差、则可以考虑以下应用手册中介绍的仪表放大器设计。 下面的电路还 显示了如何 使用两个匹配的激励电流;消除 RTD 线电阻连接导致的误差、并实现更高的精度测量。 您 可以将设计中的 INA326替换为 INA333、将 INA333的 VREF 输入连接到2.5V (ADS124S08的 VCOM)、并调整 INA333的增益电阻器。  如果您对此电路有任何疑问、请告诉我。  请参阅下面的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf

    谢谢、此致、

    Luis