This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:VCM 输入

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6554, ADS54J54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830851/lmh5401-vcm-input

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH6554ADS54J54

您好!

我正在设计一个严格要求直流耦合信号路径直通的4通道 FMC 转换器板。 输入信号范围为+/-0.5V 单端、因此我必须使用差动放大器作为输入级。 包括 ADS54j54在内的大多数高速 ADC 在2V 左右具有相当高的 VCM、但 LMH5401等大多数高速差动放大器的电压轨限制为+/-2.5V。 这使得将 ADC 的 VCM 输出连接到差分放大器的 VCM 输入充其量是不切实际的、因为差分放大器的输出将过于接近正电源轨(即使在 G=0dB 的情况下)、从而导致不可接受的谐波失真。 我曾考虑使用 LMH6554、该器件可以使用+/-5V 电源轨运行、但该器件在较高频率(高于100MHz)下具有过多的 HD2和 HD3、因此会降低 ADC 线性。 这个问题是否仍然存在? 是否有任何建议的器件级差分放大器或 ADC 能够更好地协同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramin、  

    现在您已经了解了、FDA 的一个神奇之处在于、它们可以在地面周围使用+/-Vin、并将其电平向上移动以在 VCM 周围摆动。 因此、在单个5V 电源上运行 LMH5401的2V VCM 可以正常工作。 输入引脚也会被电平转换到接地之上。 LMH5401的 VCM 偏移漂移非常差、因此如果您的 ADC 具有严格的容差输入 VCM、请考虑数据表中的应用电路、 这个 VCM 伺服环路想法实际上来自于我之前在这里为交流耦合输出滤波器做的一些工作-很难有很多 ADC 具有一个与时钟速率相关的 ICM 输入电流、此电流将改变通过滤波器 R 的直流压降。 将伺服环路作为差分至单感应路径的一部分添加、从而修复了所有这些问题。  

    https://www.renesas.com/us/en/www/doc/guide/an1837.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

    真是个好消息。 我一定会在获得 LMH5401的 EMV 后立即尝试。 我们的应用是一款非常高精度的脉冲数字转换器、您对直流偏移和增益变化的补偿(校准)有什么想法吗?

    关于 VCM 伺服环路、它看起来是明智的选择。

     

    感谢您的明智建议

     

    此致 Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您打赌 Ramin、  

    FDA 中存在很多直流误差来源、我尝试在最近的这篇文章中进行介绍-除基本 FDA 误差外、电阻匹配对您有很大帮助、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565037

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图刷新我的存储器、看看 LMH5401上的 Vocm 偏移有多糟糕、这些规格行会使我感到困惑、  

    但有一个图、看起来像典型漂移、缺少的是最坏情况下的25C 范围和温度系数范围。 应该有两个的直方图。