This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:LMH6559电路结构

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559, OPA656, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830855/lmh6559-lmh6559-circuit-structure

器件型号:LMH6559
主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA2837

大家好

我使用 LMH6559 来确保激励信号具有低阻抗、但请参考 LMH6559数据表、仍然无法确定电路结构。 希望大家能给我一些建议。 谢谢你。

下面是我的困惑和电路的当前设计。  

                            图1.   电路的当前设计

                          R5的电阻值

                           图2 直流仿真结果

混淆: (1) LMH6559是一个闭环缓冲器、因此它不需要任何外部组件? 那么,我可以使用上面的电路结构吗?

                          图3 使用一个缓冲器来驱动一条传输线路

          (2)为什么电压仿真为负? 如何将电压变为正值?

          (3)如果上述电路结构错误、则应如何使用上述组件进行设计。(LMH6559 OPA656)

            并参考数据表、如何选择 R 和 C (输入和输出)的值。

                      图4.LMH6559典型原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这肯定会让人困惑

    LMH6559是一款低输出阻抗电压源-您为何在 OPA656中使用如此大的 R -这就像是一款适用于最终跨阻设计的测试电路、

    当您在缓冲器输入上切换到100Mohm 时、由于偏置电流乘以100Mohm、它将进入电源轨、  

    如果您希望在两个源之间切换、并且 OPA2837足够快、它将使用禁用线路来处理有线或多路复用操作。