This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:两个具有可接受误差的 XTR117。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840887/xtr117-two-xtr117-with-acceptable-error

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

您好!

我正在更新传输器、以便处理两个输出、例如这个输出 。  

由于我已经在使用 XTR117、我正在尝试(几乎放弃)管理使用它。

在上面的电路中、我接受进入 DAC_OUT2的电流的1%误差(实际上、我可以对这个误差进行编程补偿)。 所有电路均由5V 供电。

问题是、我无法弄清楚如何将来自 U5的 IRET 保持在与来自 U4的 IRET 相同的量内、而不会在 U5的 IRET 中标记任何电流。

我可以使用隔离器、但输入侧没有任何电流、并且在这些低有效电流中、价格会非常高。

我的最佳选择是什么? 设计所有模拟环路电路? 我是否可以使用任何解决方案或类似 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    XTR117是一款两线制变送器、正如您正确地指出的、每个变送器的 IOUT 引脚电势是产生的 Iout (负载电流)的函数、因此 IRET 必须独立于每个变送器。如下图所示。 由于 IOUT 相对于回路接地的电压电势会因输出电流而异、因此需要将 IRET 悬空至略高于 IOUT 的电势、作为发送器电流输出和负载电阻器的函数。   

    因此、遗憾 的是、无法将电路配置为具有多个 DAC 电路来馈送多个 XTR117 (2线制电流发送器)、这些电路以同一 IRET 为基准。  

    -一个选项是为每个 XTR117使用独立的 DAC 电路、每个 DAC 连接到每个独立的 IRET。  

    第二种选择可能是如上所述隔离 DAC。

    -或者、您可以考虑使用3线制变送器、例如 XTR111、其中所有电路都相对于同一环路 GND 进行偏置、多通道 DAC 可用于驱动多个 XTR111。  但是、3线发送器在大多数情况下都是本地供电、如随附的演示文稿中所述。

     随附的演示文稿详细讨论了2线与3线变送器:

    e2e.ti.com/.../3678.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

    以下是一些博客、其中简要介绍了驱动两线制变送器时可能有用的隔离。

    2线4-20mA 传感器变送器: 背景+合规电压
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/11/04/two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    2线4-20mA–IRET 无法连接到 Vloop GND
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    2线4-20mA–控制具有外部供电源的2线发送器
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/02/24/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-4

    2线4-20mA 输入隔离式传感器发送器
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/03/10/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

    2线4-20mA–提高传感器功率
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/04/14/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-6

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    IRET 之间的运算放大器缓冲器会怎么样? 在本例中、XTR 之间没有电流、保持相同的权能。 也许我会添加一些可预测的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    遗憾 的是、两个单独的双线发送器的 IRET 不能连接到同一电压;它们需要是独立的。  由于每个 XTR117两线制变送  器根据传感器信号产生不同的电流输出,因此 DAC 和驱动输入电路被称为电位,它基本上浮动在 ILOAD*RLoad 之上。  因此、强制两线制变送器具有相同的 IRET 电势将导致错误。

    如果您需要使用两线制变送  器、则需要使用以独立 IRET 电位为基准的独立输入驱动器电路。  或者、您可以考虑将 DAC 输出与 XTR117隔离。  

    XTR111等三线发送器允许您使用以同一环路接地为基准的输入驱动器电路;但是、这些器件 是本地供电的、或者使用第三根线连接到电流环路外部的电源。   

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这个应答与 ISO7310比与 XTR117更相关、但是它可能会关闭这个线程。  

    我在以某种低功耗模式查看我的电路电流、 尝试使用隔离器。  

    在 ISO 的数据表中、它的功耗为1.4mA @ 3.3V、但通过进一步的读取、这是两侧电流的总和。 因为我只是担心输入电流、所以我使用的是3.3V (开关稳压器 从5V 开始)、它会显示0.2mA 典型值、这是刚性吗? 数据表中没有关于3V/5V 混合电源的特定表、正如一些其他隔离器所拥有的。  

    那么、这实际上是如何与 PWM/ISO 一起工作的呢? 滤波器的值是多少? PWM 频率? 此解决方案所增加的误差如何? 输出纹波?  

    很抱歉、有很多问题、我只需制作电路并找出这些参数、但您可能有一些入门技巧。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    对延迟回复表示歉意。

    有关  PWM 纹波的问题、有一个 TI 高精度设计采用了无源 RC 滤波器设计、用于 PWM 到12位模拟输出转换。  该设计讨论  了减少纹波所需的滤波器阶数以及 控制占空比的微控制器计数器分辨率。  请参阅以下链接。

    TI 高精度设计:经验证的设计
    微控制器 PWM 到12位模拟输出:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu027/tidu027.pdf

    使用数字隔离器时、只需通过两线制变送器为隔离器输出电源供电、而传感器、微控制器和数字隔离器输入电源可按如下所示在本地供电。  ISO7310的电流消耗是在空载或 CL=15pF 轻负载与 信号速率之间的关系中指定的;因此、这是无负载时的隔离器电流消耗。   在您的情况下、在设计 RC 滤波器和 PWM 波形后、您 可以 估算负载(RC 滤波器)的平均电流消耗 、将 PWM 波形应用于 TINA SPICE (或其他 仿真器)上的 RC 滤波器负载; 并将此计算得出的电流消耗与 ISO7310在给定信号速率下的预期静态电流消耗相加。  如果您对  ISO7310有任何特定问题、可能需要将问题  发布在隔离论坛上。

    谢谢、此致、

    Luis