This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:关于发生短路的现象

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826065/lmh6642-about-the-phenomenon-that-a-short-occurs

器件型号:LMH6642

尊敬的所有人:

我想问一个有关 LMH6642的问题。

如果 V (-)引脚(2号引脚)和+ IN (3号引脚)引脚之间发生短路、原因会导致什么情况?

作为一种可想象的情况、可以假设当 V−为0V (GND)时、输入的电压超过−0.8V 会输入到+ IN。 请问还有其他问题吗?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LMH6642可以接收一直到负电源的输入、因此不应对输入连接执行任何操作。 根据电路设置的其余部分、它可能会导致输出饱和。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我想提出更多问题。

    当 V +和 V−引脚的电压输入为0V 时、如果 IN +引脚输入的电压为0.8V 或更高、IN +和 V−引脚之间是否会发生短路?

    如果不发生这种情况、那么为什么 IN +和 V−引脚之间的 ESD 保护元件损坏呢?

    (如果有任何 EOS 以外的情况、请告知我)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    我需要快速了解以上答案

    如果您能马上回来、我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您上次回复的主题是否不同? 很抱歉,我不理解上下文。  

    要回答您之前的问题、仅当 V+低于 V-约0.8V 时、V+和 V-之间的 ESD 二极管才应导通、否则您将看不到该二极管。 这种情况假定测试时器件已通电。  

    此致、