This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:测量正负电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830790/ina226-measure-voltage---positive-and-negative

器件型号:INA226

大家好、

我的客户正在寻找一种简单的方法来测量-30V 至30V 范围内的输入电源的电流、电压以及可能的功率。

INA226看起来是一个理想的解决方案-这个部件是否能够被偏置或者被配置为支持这个范围?  

分流器可以位于高侧或低侧、并且以接地为基准。 如果您能提供有关如何执行此操作的任何指导、我们将不胜感激!

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果分流器以接地为基准、则可以测量电流。 但是,如果电压(和功率)为负,则无法直接测量,因为它将超出范围(0至36V)。

    但是、可能会间接校正/缩放并测量电压。

    此致、Guang