This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:输入阻抗参考

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239, TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830393/lm239-input-impedance-consult

器件型号:LM239
主题中讨论的其他器件: TLV7042

大家好、

  我想知道如何确定 LM239的输入阻抗? 我在我们的数据表中找不到该数据。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我假设您更感兴趣的规格是输入偏置电流以及前端上的电阻分压器如何影响比较器的精度。 输入电阻通常是用于我们较旧器件的较旧术语。

    请务必注意、您的电源电压和输入共模将对来自输入节点的偏置电流产生影响。 随着输入共模向电源电压增大、输入偏置将饱和、"输入电阻"将非常高。

    您的电路所处的共模电压和电源电压是多少?

    随附的应用手册在第7页(第2.6节)中提供了一个图形、显示了5V supply.e2e.ti.com/.../0083.snoaa35.pdf 时输入电压与输入偏置电流之间的关系

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      感谢您在此处的回复。 电源电压为5V、共模电压约为3.3V。 您在这里提到了输入偏置电流、它将对 R105和 R103产生影响。  它将不会对 R119产生影响、 如果我们移除 R119、会产生什么影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    OPA 器件可驱动100pF 负载、因此在移除电路中的 R119时不会遇到任何问题。

    不过、我注意到您的分压器违反了器件共模(Vcc - 2V)。 我建议切换到 TLV7042等器件。 它是一款具有轨到轨输入的开漏双通道比较器。

    此致、

    Jonny