This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:与增益相关的查询

Guru**** 2537760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830688/pga112-query-related-to-gain

器件型号:PGA112

为什么大多数 PGA 的增益为1、2、4、8、16等二进制阶跃、或10阶跃1、10、100等...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thakur、您好!

    可编程增益仪表放大器(PGA)广泛用于各种应用、包括数据采集系统、高精度信号仪表和通用输入工业模拟输入。

    PGA 通常用作驱动模数转换器(ADC)的信号调节器电路、因此可能适用二进制增益步长、从而提高测量分辨率、从而使用 ADC 调节信号幅度的完整动态范围。

    它们也用于各种应用、因此十进制增益步长可能对 宽动态范围传感器和仪表前端的终端系统有用。

    谢谢、此致、

    Luis