This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:高精度隔离式输入

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830677/amc1301-high-precision-isolated-input

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: ISO224AMC1311

您好!

我想设计一个具有+/-8V 线性范围的+/-10V 输入 AMC1301。 源的最大电流为5mA。

输入容差必须非常低、带宽应约为50-100kHz。

AMC1301的数据表中包含以下有关增益误差的文本:

1、通过计算"分流电阻器"的并联电阻和 AMC1301的输入电阻、是否可以根据公式(1)补偿增益误差?

2.是否也可以使用较高的 R3值来补偿根据公式(2)得出的增益误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这是其中的一部分、执行两点校准是需要执行的操作。  

    2.使用较高的 R3值实际上会使增益误差变差、因为额外的电流会流过器件的输入端。 目标是获得尽可能多的流经分流电阻器的电流。   

    因此、我们建议使用高输入阻抗器件进行电压测量。 为了减少使用低输入阻抗器件的电压测量电路中的误差、您可以采用不同的方法。  

    1.添加 R3'-这可补偿流经分流电阻器并产生偏移电压的偏置电流。 虽然这显著降低了失调电压误差、但它会使总体增益误差稍微变差。 但是、当使用 R3'时、总体误差会减小。  

    2.执行校准。 失调校准、2点增益校准和/或温度范围内的2点增益校准均可用于减少误差。  

    使用此处所示的 Excel 计算器来量化以下内容: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    我建议查看具有单端+/-12V 输入范围的 ISO224或具有0-2V 输入范围的 AMC1311。 这两种器件都具有高输入阻抗、建议用于电压测量。