This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4211:噪音太大、我需要更换!

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4211, THS4275, OPA847, OPA855, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842065/ths4211-too-much-noise-i-need-a-replacement

器件型号:THS4211
主题中讨论的其他器件: THS4275OPA847OPA855OPA838

大家好、

 我正在使用 THS4211以非常高的增益(从40到60dB)放大来自电流传感器(高频)的信号,您是否知道有一个噪声更低的合适替代产品?  

我将其用于单电源运行(10V)、中间电源轨为5V。  

非常感谢您的支持

kr
亚历山德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    THS4275怎么样?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午亚历山德罗  

    由于您以如此高的增益运行、因此您可以使用解补偿运算放大器大幅降低输入噪声。

    如果您希望使用10V 电源、请考虑使用 OPA847

    如果可以使用5V 电源、则对于最高速度、请考虑使用 OPA855

    对于低功耗但仍具有1.9nV 输入噪声的300MHz GBP、请考虑使用 OPA838

    我尝试在本文中回顾一些典型的 Decomp VFA 应用、但您需要的是表3、本文的大部分内容都是关于 LG 相位裕度控制、可能不适用于您、但可用器件的表格可能很有用。  

    2019年8月的平台迁移似乎破坏了"单击以展开表"功能、如果您对本文的私有 pdf 版本感兴趣、我需要一封电子邮件。  

    如果您所需要的只是低噪声去频参数表、这里是表3中的参数、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我在7月1日的文章中谈到的一件事是"真正的"增益带宽产品、  

    在前面的一些文章中对其进行了说明、但实际上涵盖了刚刚发布的这篇2019年9月23日的文章中、我认为这些数字在这里再次变得更加清晰、  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

    我将尝试 OPA 847。 在模拟中,我遇到了一些有关 HF 稳定性的问题(所有系统都是一个包含一些附加级的大反馈环路),但无论如何我都会设计 PCB 并尝试!
    谢谢

    kr
    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我还会尝试这个,谢谢!
    kr
    亚历山德罗