This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:输入偏置电流

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, AMC1301, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830607/amc1301-q1-input-bias-current

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301、 AMC1311-Q1

2017年4月发布的最新"AMC1301-Q1"数据表指定输入偏置电流为60uA。 但最新的数据表 AMC1301 (2018年3月更新)规定输入偏置电流为30uA。 请确认此更新后的规范也适用于"AMC1301-Q1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SR、

    这也适用于 AMC1301Q-1。 它最初旨在表示两个输入偏置电流加在一起等于60uA、但这是令人困惑的。 我们正在更新数据表。  

    在此提醒、根据分流电阻器的尺寸、在执行电压测量时、该偏置电流可能会导致明显的偏移。 如果您希望使用 AMC1301-Q1执行电压测量、请考虑使用具有更高输入阻抗的器件、例如 AMC1311-Q1。