This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:支持 IN+/IN-和 SMBus/I2C 接口的连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830272/ina231-connection-for-in-in--and-smbus-i2c-interface-support

器件型号:INA231

各位专家、您好!

客户询问有关 INA231的两个问题。 他们想知道他们是否可以将 VBUS 连接到 IN-因为 pintout 紧密相连。 此外、他们还想知道 INA231是否支持 SMBus 和 I2C 接口。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    VBUS 和 IN-可以连接在一起、分流器两端的压降会导致这种情况的损失。

    但是、由于分流电压大约为 mV、因此对总线电压和功率的影响通常可以忽略不计。 但这种影响是否正常是客户的问题。

    是的、该接口支持 SMBus 和 I2C。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Guang! 会让客户知道!

    此致、

    Ann Lien