This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:INA300-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA300-Q1, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827413/ina300-q1-ina300-q1

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA300

我对 Spice 模型的 INA300-Q1有疑问。 我将 Tina-TI 模型导入 LTSpice。 但是、如果从分流电阻器读取的电压高于 Vlimit 电压。 我收到"时间步长太小"的错误。 但是、如果 Vlimit 电压高于分流电阻器电压、我不会接受任何误差。 如果 Vlimit 电压高于分流器、则 SPICE 模型运行良好。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samet、

    感谢您考虑使用德州仪器。  您是否曾尝试在 TINA-TI 中运行此程序并遇到类似的问题?  当我运行 TINA-TI 参考设计时、模型与大于或小于 vlimit 的 vsense 没有任何问题。  您可以与我分享您的电路吗? 与 INA300模型结合使用时、可能还有其他一些会导致仿真崩溃的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick 先生。 你是对的。 在 TINA-TI 中、TINA-TI 中的 INA300-Q1没有问题。 但在 LTSpice 中、这个问题是存在的。 设计中。 分流电阻为3m Ω。 电 压源为13.5V。 Rlimit 电阻器为 100欧姆。 VDD 5V。 迟滞和延迟引脚悬空。 闩锁已接地。   但是、如果从分流电阻器读取的电压高于 Vlimit 电压。 我收到"时间步长太小"的错误。 但是、如果 Vlimit 电压高于分流电阻器电压、则没有问题。 LTSpice 模型可以接受此问题、而不是 TINA-TI 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samet、

    根据您在上面的消息、您确认我们的模型在我们的平台中工作、并且在我们竞争对手的平台 ltspice 中存在问题。 因此、我将关闭该线程。  不过,我已与你联系,要求在本论坛之外继续提供支持。  请检查您的电子邮件。