This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600V 直流线路中的微电流测量

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, OPA192, INA149, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828940/micro-current-measurement-in-600v-dc-line

主题中讨论的其他器件:INA190OPA192INA149TINA-TI

你(们)好

我的客户正在寻找一个模拟前端电路来支持其后置 ADC、从而在600V 直流线路中实现微电流(nA 级)测量。 我们是否有合适的解决方案可供提出?

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您深入了解该论坛。  您能否说明您是想要测量 nA 还是 uA、您的下限和上限电流范围到底是多少? 您是否有高侧或低侧感应实施方案很重要?  如果低侧感应是可接受的、我认为 INA190值得考虑。  我们的许多器件具有几个微安的输入偏置电流、而 INA190的最大输入偏置电流规格为3nA。  虽然 INA190可以测量更低的电流、但其共模电压不会接近600V、因此必须用于低侧感应。  如果需要对纳安级电流读数进行高侧感应、则可能需要使用涉及精密放大器团队的多芯片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、Patrick

    感谢您的回复。

    1) 1)我们要测量 NA

    2)电流范围:0~10nA、精度为1nA。

    3) 3)需要高侧、最大电压为600V

    前端是否有合适的模拟解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    这些要求超出了我们专为电流感应而设计的产品的能力范围。  但是、放大器产品线可能能够为您提供满足这些设计要求的多芯片解决方案。  我会将您的主题转发给他们、看看他们是否能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    下面请参阅一种可能的解决方案、该解决方案将 INA149与 OPA192自举集成在正电源轨附近。  您可以将500m 分流电阻器 Rshunt 与缓冲器 OPA192一起直接将10nV 转换为5V、或将较低值 Rshunt 与 OPA192成比例更高的增益相结合(通过改变 R3)、如下所示。  由于这是 INA149输出电压线性范围的下限、因此您必须将输出 VF1参考值设置为高于接地值1.5V 或更高。

    我随附了用于您自己仿真的 TINA-TI 电路原理图-请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../Rocky.TSC