This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904替代解决方案

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B, LM2904BA, LM2904V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843421/lm2904-lm2904-alternative-solution

器件型号:LM2904

您好:

是否有计划在 TI 产品线中替换 LM2904?

要求如下:

1:两个引脚均兼容、可直接替换。

精度高于 LM2904

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    LM2904将会存在很长的时间。 LM2904系列有一些新的进步、例如 LM2904B 和 LM2904BA。

    在其他运算图系列中、LM2904有许多替代方案。 所需的失调电压是多少?电源电压是多少?

    大多数双路运算放大器具有相同的引脚输出、所需的封装类型是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald

    客户希望在 TI 产品中找到与 LM2904兼容的解决方案。 双电源、精度高于 LM2904。

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    请确保客户了解 LM2904的新应用手册 、https://www.ti.com/lit/pdf/sloa277

    第1.3节包含此系列中所有器件的失调电压。 LM2904AV 是用于偏移电压的最佳有源器件。

    LM2904AV 位于 LM2904V 产品文件夹中。