This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何建议的器件可替代 FP701KR-LF?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841563/is-there-any-suggested-part-to-replace-fp701kr-lf

主题中讨论的其他器件:OPA191

客户正在寻找 FP701KR-LF 的替代产品。 请帮您检查任何建议的器件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    是否要求使用集成电压基准?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果集成电压基准、会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    实际上、我们没有任何具有集成电压基准的放大器。 查看我们的 OPA191:36V、高精度、轨到轨输入/输出、低输入偏置电流、低功耗、2.5MHz 运算放大器。

    如果这对您的应用不起作用、请向我提供关键注意事项:

    • 电源电压?
    • 静态电流?
    • 电压偏移?
    • 输入偏置电流?
    • 噪声?
    • 带宽?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我一段时间没有听到你的声音。 我希望您能够找到合适的替代放大器。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请回复重新打开。

    Tamara