This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出振荡

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828816/ina240-output-oscillation

器件型号:INA240

您好!

我的 INA240A2PWR 有问题。

INA240的输出在循环通电后有时会振荡。

有关详细信息、请参阅随附的文件。

感谢您为解决此问题提供的任何帮助

谢谢

Robert Wilde

e2e.ti.com/.../INA240-Output-Oscillation-Problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的详细报告、做得好。

    您在过去的一些文章中提到的问题是:当电源快速斜升时、商业 INA240的第一版可能会引入低振幅振荡、这是由偏移消除电路的竞态条件造成的。 即使不需要该行为、(范围)偏移也在规格范围内。 此外,自发布以来,我们已经发布了一个修订版,以消除此问题。 您收到的可能是配送渠道中的剩余 reva 材料。

    不过,我建议进行进一步的试验,以确认这确实是同一问题:

    (1)  短接 R247 (分流器)并连接到接地端或高侧固定电压。

    (2)  循环通电并监控 U47 PIN8 (OUT)。

    同时、您可以从 TI store 订购一些免费的 INA240-Q1样片。 汽车版本在第一天的新遮罩套件上发布。 因此、如果确实是我们认为的结果、Q1应该为您工作。 如果您需要订购方面的帮助、请告知我们。

    一个不相关的注释-我认为不需要 R253、R267和 R259等某些电阻器、可以将其删除。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    自从我发布报告以来、我一直无法重复该问题。

    这并不奇怪、因为两次发生之间的间隔可能是几天甚至几周、在此期间、电源仅偶尔循环。

    我将在下周尝试您建议的测试、并更新结果。

    感谢您对电阻器的评论。 这些器件包含在设计中、以匹配为 INA240和 OP2313指定输出的负载条件。

    如有需要、请参阅相应数据表的第6页和第6页。

    在过去的几天中、对于某些放大器输出拓扑、过去和现在都需要使用负载电阻器来实现接近于零的输出。

    我会根据您的建议订购一些样片、并尽早安装。

    再次感谢、祝您度过愉快的周末。

    Robert

    PS: 您是 LTC3114-1的专家吗? 在不久的将来、对于使用此器件的设计中发现的问题、我需要一些支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    可以省略负载电阻器、但也可以保留它们。 它们不会以某种方式影响 IC。

    根据您的描述、它确实与上电问题类似。 如果 A3V3的斜升速度超过25V/MS、则无需担忧、否则存在风险。

    LTC3114-1是一款 ADI/LT 器件。 我们很乐意提供意见,但最终您可能希望获得他们的支持。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我想您已经找到了一个前进的道路,并将关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、Guang                                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我将假定问题现在已解决。

    如果我在更改为-Q1器件后遇到其他问题、我将打开另一个案例。

    再次感谢您的帮助

    Robert

    电源 很抱歉提到线性技术部分。 我的错误。 我将与 AD 联系以获得支持