This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549瞬态响应

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842113/opa549-opa549-transient-response

器件型号:OPA549

您好!

我在可变电源设计中使用 OPA549S。 功率放大器采用同相反馈配置、反馈电阻器可提供2的增益(R2 = 1k、R1 = 1k)。

VCC+= 10V 和 VCC-=-10V、VREF 和 ILIM 引脚接地。 输出连接到电子负载。   

当我以恒定负载加载 OPA549的输出时、输出看起来稳定。 但是、当我施加2A 至4A 或4A 至6A 的瞬态负载时、我看到3V 输出设置下的大下冲和过冲为300mV。 我无法在输出端添加电容、因为这会使输出不稳定。 当负载电流压摆率为0.2A/us 时、我会得到良好的响应。

我无法找到 OPA549S 在不同负载下的瞬态响应数据。 这是我第一次将功率放大器用作电源。

您能不能告诉我 OPA549S 是否可以将瞬态负载作为降压稳压器或 LDO 处理。 我无法在数据表中找到有关瞬态响应的信息。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    OPA549功率运算放大器的瞬态特性可在数据表的两个位置看到。   µs±特性表中的频率响应列表;稳定时间:0.1%、G =–10V/V 时的典型值为20 μ s、阶跃为50V。 在典型特性下、大信号阶跃响应 G = 3V/V、CL = 1000pF、图中显示了该值。 在每种情况下、条件都是输出端的电压变化、但电流当然也在变化。 图形上的水平轴为5us/div、因此瞬态事件在时间上以微秒为单位结束。

    几乎每个电路、负载和激励都是不同的、因此它们的瞬态行为肯定会有所不同。 施加的负载的具体特性将影响电路的稳定方式。 您使用的是电子负载、当它从一个电流电平转换到另一个电流电平时、它也会具有特定的趋稳特性。 它在转换时可能具有一些动态阻抗、这不同于它提供恒定电流时的动态阻抗。 如果该阻抗很复杂(R+/-JX)、则会影响运算放大器的稳定方式。

    您会提到、"我无法在输出端添加电容、因为这会使输出不稳定。" 查看数据表 小信号过冲与负载电容间的关系图、可以推断 OPA549应该能够驱动一个相当高的电容(~μ F >20nF、G =+2V/V)、而不会中断到振荡中。 当然、随着输出端的电容增加、相位裕度会减小、过冲会增加、但我希望它保持稳定。 向 OPA549输出端添加电容时会出现稳定性问题、这是意料之外的、除非电子负载表现为高电容。

    OPA549应该能够驱动一个 LDO、或者降压稳压器、提供它代表 OPA549输出的负载阻抗不会导致相位裕度被严重降级。 如果发生这种情况、瞬态响应和稳定时间会受到影响、甚至可能会发生不稳定。

    如果您的应用可以容忍、您可能会发现在 OPA549输出引脚和电子负载之间添加一个小电阻(几个数十欧姆)会真正影响稳定行为。 也就是说、如果负载主要出现在运算放大器输出的电容上。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的详细解释。  

    对于0.3A/us 的负载电流压摆率、我能够获得良好的响应、这对于应用来说已经足够了。  

    重新分级

    Akash