This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:振荡-实际与仿真

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC662, OPA134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829142/lmc662-oscillation---actual-vs-simulation

器件型号:LMC662
主题中讨论的其他器件: OPA134

客户基于下面的单位增益原理图构建的硬件板。 观察到振荡。 为了使电路稳定、在运算放大器的输出端添加了一个6.8KOhm 上拉电阻器。

但是、客户注意到、在 TINA 仿真期间、完全相同的电路(没有6.8KOhm 上拉电阻)不会振荡。

TI 能解释一下实际和仿真之间的差距吗?  

用客户自己的话说:"为了让我们在设计中继续使用该运算放大器、我们需要对我们的稳定性裕度充满信心、并能够模拟我们测量的值! 您能否询问 TI 他们会如何建议我们仿真设计的稳定性? 我们希望在相补角方面做到这一点。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    LMC662的最小建议电源电压为5V、输入共模范围仅达到(VS-2.4V)。 3.3V 电源时为0.9V。

    尝试将电源设置为5V。 在2.6V 或更低时为 IN+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、在回答您的确认相补角问题时、TINA V11库具有原始的 NSM 模型、 但是、您的设置的环路增益 sim 仅显示2kHz GBP -不确定这是不是模型问题还是我的问题-我将 OPA134模型放入其中并运行良好、现在、我不会信任该模型并转到另一个部分、  

    这是一个 V7文件、  

    此仿真在输出上设置为-2.5V、可能是 AOL 的问题、但它不应该这样做。  

    e2e.ti.com/.../LMC662-unity-gain-follower-LG-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我正与客户合作解决此问题。

    仅为了澄清、客户的工作电压为5V。 去参器为 V1、电压为5V、请参见所附图像。

    施加的输入为1.65V、在 Vs -2.4V 范围内。

    感谢您对 OPA134的建议、但如果我们能够解决这个问题、我们更愿意这样做。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    在原理图中、我只看到12pF、没有其他负载。 输出端或具有交流电极性的电阻负载上是否有更多电容(例如、如果1.65V 输出用于其他运算放大器的基准电压)。  振荡的波形也很有用。  

    在数据表的第15页、标有"放大器拓扑"的部分详细介绍了该放大器的不同之处、以及灌电流驱动器和拉电流驱动器具有不同的信号路径。 6.8k 上拉电阻器会"修复"这一问题、因为输出电流变为单向电流。  

    我有订购的样片。 如果您提供有关输出负载的更多详细信息、我将在下周以类似的方式进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、  

    我只提到了 OPA134、因为我打开了 TINA 文件(有关 GBP 如何引起混淆的文章)、并进入了 AOL 仿真、运行正常。 就个人而言、我不会花太多的时间来处理似乎没有良好 TINA 模型的器件。 产品页面建议使用一些替代产品、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、您可能没有 TINA 模型-我无法使用产品文件夹上的模型、但 TINA V11库中有一个。 这个模拟了1的正常增益、 但是、当我尝试以12pF 闭环增益1运行输出噪声时、它会使 TINA 崩溃、这有点令人沮丧、因为我打开了许多其他文件-不会再尝试、如果您这么做、我建议您只打开此文件。

    e2e.ti.com/.../LMC662-unity-gain-follower-sim.TSC