This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188电源轨问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841245/opa2188-opa2188-power-rail-issue

器件型号:OPA2188

 你(们)好,先生

opa2188电源轨是否可以接受+36、0v?

在电路中、我可以使用 ADI/ADA4077、但更改为 TI/OPA2188、电路无法正常工作、请告知、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用参数 xref、ADA4077-2不应在36V 上工作、而 OPA2188应-

    一般而言、Alex、当你说它不起作用时、这还不够-如果没有更多详细信息、几乎无法完成、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到馈送此工具的参数数据库中有一个缺失、不确定是否有人继续维护此功能、但 ADA4077的输出电流可能不是0mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    您可以参阅 ADI Web,ADA4077-2 Rating 36V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、但如果考虑电源容限、您实际上不想在绝对最大值下运行-它们的规格高达30V

    你如何在尖上画出这个漂亮的方形盒子?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    OPA2188的绝对最大额定电源电压为+40V、因此应可用于+36V/0V 供电应用。 我不确定您的电路中 OPA2188有何问题。  如果您可以描述"电路无法正常工作"的含义、我们应该能够弄清楚导致 电路 无法按预期工作的原因。 请描述应用于 VCSB2_R 和 VCSA2_R 的输入以及应用于输出的负载。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请回复重新打开。

    Tamara