This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:OPA699

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829890/opa699-opa699

器件型号:OPA699

您好!

我对 OA699宽带高增益限压放大器有一些疑问

是否可以为 OPA699提供差分输入?

2.从最坏的角度来看、预计传播延迟是多少?

阻抗匹配如何? 因为我使用的是以15MHZ 运行的差分输入信号?

4.请告诉我是否可以为组件购买评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以在标准差分放大器配置中使用 OPA699来使用差分输入。 很难估算确切的传播延迟、具体取决于您是否达到限值、但我预期在1-10ns 范围内。  

    您可以使用此 EVM 评估器件 http://www.ti.com/tool/DEM-OPA-SO-1A

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是我让 Rea Schmid 将这些模型作为简化的晶体管级模型的时代、因此线性和削波的传播延迟可能很好地进行仿真。