This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:LM339ANSR 和 LM339NSR 之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339A, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843423/lm339a-the-difference-between-lm339ansr-and-lm339nsr

器件型号:LM339A
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

请告诉我 LM339ANSR 和 LM339NSR 之间的区别吗? 我无法从数据表中找到答案。

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    "A"具有较低的指定偏移电压。

    在"LMx39和 LMx39A"表的第7页第7.7节中可以看到这些差异。

    对于非 A 版本、请使用左侧的 LM339列(5mV)。 对于"A"版本、请使用右侧的 LM339A 列(3mV)。