This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:单位增益相位响应

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842917/opa172-unity-gain-phase-response

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

如何找到 OPA172针对单位增益的相位响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    在单位增益下获取相位响应的最简单方法是使用 TINA-TI 来仿真响应。 但我很好奇、为什么您希望闭环电路的相位?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、您只希望它拉出模型传播。 延迟、可能在另一个环路中使用时

    在这里、1MHz 时的5deg 表示(5/360)*(1/1MHz)= 13.9nsec 传播延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个常见的注意事项是相位线性、这里仅是线性频率扫描相位-接下来您会将其转储到 Excel 中并执行线性拟合-您已经可以直观地看到它有点弯曲。 这是早期电流反馈开发的一个真正令人惊叹的东西、它们自然提供固有线性相位、有时很重要-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我需要此信息的原因是、我可以确定特定频率下的相位延迟、您和其他人提供的信息为我提供了所需的数据。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    很高兴我们能提供帮助! 如果您将来需要任何支持、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Claycomb