This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114问题

Guru**** 2909430 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843497/log114-log114-problem

器件型号:LOG114

有一条输入电流很小的路由、大约100pA-100nA、I2是基准电流(设置为2.8nA)、电路的输入部分如下所示、输出进行 AD 转换。

我遇到的问题是这条路的 AD 值不稳定、跳转值相当大。 (排除 AD 问题、因为其他道路是稳定的)。 我的分析可能会遇到 I2设置问题。 你有其他建议吗?

2.一些 LOG114数据表(第16页)没有得到充分理解。 第一个问题与此部件相关。 您能为我将第16页翻译成中文吗? 或帮助我翻译标记的段落。 我不明白这意味着什么,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    LOG114可实现极高的互阻抗增益、并且易于最终获得低于最佳性能的性能。 PC 主板布局、主板清洁度和外部噪声(尤其是50/60Hz)都会降低性能。 输入电流电平越低、越容易损坏它们。 您可能会发现、您需要在 DI 水中对 PC 板进行超声波清洁、至少需要进行两次、以去除任何残留焊剂。 可能需要屏蔽进入 LOG114的输入线、可能需要将 PC 板置于屏蔽外壳中、可能需要屏蔽进入电路板的任何电源线以防止交流拾取。

    有关 LOG114数据表的中文(普通话)翻译、请尝试使用 TI.com.cn URL。 此外、我在 Chiense 中找到了此网页、它有一些指向 LOG114的链接:

    http://www.ti.com.cn/analogue/cn/docs/analoguetechdoc_hh.tsp?viewType=mostuseful&rootFamilyId=0&familyId=2&docCategoryId=5&litCount=all

    此致、Thomas

    精密应用工程