This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8603-Q1:有关数据表的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601-Q1, LMP8601, LMP8602-Q1, LMP8602, LMP8603, LMP8603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843308/lmp8603-q1-question-about-datasheet

器件型号:LMP8603-Q1
主题中讨论的其他器件:LMP8601-Q1LMP8601LMP8602-Q1LMP8602LMP8603

您好!

我计划使用此部件来监控流入负电源的电流。 在阅读数据表时、我对第29页中有关数据表(版本:SNOSAR2H - 2016年4月修订)中图63的以下段落感到有点困惑

'如果电池的负载电流高于充电电流、则 LMP860x 和 LMP860x 的输出电压-

Q1将高于流出电池的净电流的半偏移电压。 充电电流的情况
高于负载电流时、输出将低于该半偏移电压。"

我想、当净电流从电池流出时、图63中的+IN (Vp)<-IN (Vn)、LMP860x-Q1输出将低于半偏移电压。  

否则,本段似乎与第19页上的段落相矛盾,如所示

"示例:
•LMP8601、LMP8601-Q1:5V 电源、20x 增益、与 VS 相连的偏移引脚以及的差分输入信号
10mV 会在输出引脚上产生2.7V 电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚上的电压为2.3V。
•LMP8602、LMP8602-Q1:5V 电源、50x 增益和10mV 差分输入信号可产生3.0V 电压
引脚上的电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚上的电压为2.0V。
•LMP8603、LMP8603-Q1:5V 电源、100x 增益和10mV 差分输入信号可产生3.5V 电压
引脚上的电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚端为1.5V。(1)(1)"

除上述问题外、在使用此功能监控从器件流向负电源的电流时、我还应考虑或注意其他事项吗?  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的提问、欢迎来到 E2E 论坛! 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您使用该论坛来解决您的问题。  

    正确答案是第8.2.3节中存在编辑错误。  请参阅您突出显示的第19页上的部分。  我已记下下一个数据表修订版本。

    "示例:
    •LMP8601、LMP8601-Q1:5V 电源、20x 增益、与 VS 相连的偏移引脚以及的差分输入信号
    10mV 会在输出引脚上产生2.7V 电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚上的电压为2.3V。
    •LMP8602、LMP8602-Q1:5V 电源、50x 增益和10mV 差分输入信号可产生3.0V 电压
    引脚上的电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚上的电压为2.0V。
    •LMP8603、LMP8603-Q1:5V 电源、100x 增益和10mV 差分输入信号可产生3.5V 电压
    引脚上的电压。 同样、输入端为–10mV 时、输出引脚端为1.5V。(1)(1)"

    请注意、共模范围会根据电源电压而变化。  由于您将测量负电源、这将是您更关心的问题。  另外、请注意输入阻抗以及它们根据您所使用的 VCM 的不同而有何差异。