This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:TLC3701QDBVRQ1数据表中缺少完整的模型和封装样式

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843362/tlv1805-q1-the-full-model-and-packaging-style-is-missing-from-the-tlc3701qdbvrq1-datesheet

器件型号:TLV1805-Q1

TLC3701QDBVRQ1数据表中缺少完整的模型和封装样式。  请参阅以下示例。 请帮帮我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我犯了个错误。 我需要的是 TLV1805QDBVRQ1的完整模型和封装风格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    比较器产品的数据表仍然存在问题。 部分数据表缺失了"封装选项附录"部分(卷带信息和订购信息)。

    在完全恢复之前、可从 TLV1805-Q1产品文件夹的质量和封装选项卡中获取相关信息:

     https://www.ti.com/product/TLV1805-Q1/pinout-quality

     https://www.ti.com/product/TLV1805/samplebuy

      卷带 - 卷带包装                                                
          直径            : 180   毫米                                                
          宽度               : 8.4   毫米                                                
                                  
       卷带包装       :
                                                                     
          宽度               : 8   毫米                                                  
          A0 宽度            : 3.2   毫米                                                
          B0 长度           : 3.2   毫米                                                
          K0 厚            : 1.4   毫米                                                
          袖珍 间距        : 4   毫米

     定向            : PKG ORIENT3 TR

         **** EIA/QSS 标准 引脚 1 方向  ,卷带 ****                           
         ------------                                                        
         o  O O O O  o  O O O O  o  >>>链轮 孔 (圆形)                            
          --------------- +                                                             
          |+---  +  |                                                             
          |||||>>PIN                   1 设备边角                                   
          | |          |  ||                                                             
          | |          |  ||                                                             
          | |O         |  |                                                             
          |+---  +  |                                                             
          --------------- +                                                             
         ------------                                                        
                                                                                       
         *#TR 引脚 1 象限:  3.