This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA830:具有以下参数的类似器件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA830, LMH6611, OPA810, OPA354, THS4281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843297/opa830-similar-device-w-following-paramters

器件型号:OPA830
主题中讨论的其他器件: LMH6611OPA810OPA354THS4281

大家好、

我们是否有一个与 OPA830类似的器件、具有以下参数:

单轨电压:~5-12V

轨到轨:输入和输出

输出电流:~100mA

带宽与 OPA830相似。

谢谢、

Arthur H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    LMH6611是我可以在这些参数下找到的最接近的器件。 电源电压上升至11V、仅为轨到轨输出。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

       下面是添加到 Hasan 答复中的更多选项:

    OPA810 -轨到轨输入和输出、宽电源电压范围:4.75V 至27V、高线性输出电流:75mA。 然而、它的带宽低于 OPA830:单位增益为125MHz。

    OPA354 -轨到轨输入和输出、与 OPA830类似的宽带宽、高输出电流> 100mA。 但是、电源电压范围为2.5V 至5.5V

    谢谢、

    Sima Jalaleddine

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、天哪、OPA810正在寻找生命-我看到了预览、

    此外、THS4281支持 RRIO 和16V 电压、噪声较高且比 OPA830慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我感谢各位的回应和建议! 如果有任何后续问题、我会告诉您。

    谢谢、

    Arthur