This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548的输出 CAN#39;t DISABLE

Guru**** 2976500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843175/opa548-the-output-of-opa548-can-t-disable

器件型号:OPA548

V+=27V,V-=-27V,Vin=+5V,A=1时、 当 ES 引脚连接 v-时、输出不能被禁用并且值为-8.8V,为什么是?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS kk 您好、

     当 E/S 引脚 被连接至 V-时、一个正常运行的 OPA548应该进入输出禁用模式。  我在您的原理图中找不到任何 东西可以解释为什么  不会发生这种情况。

    您是否有将 OPA548封装选项卡连接到浮动(未连接到任何电位)或连接到 V-的散热器? 如果  封装选项卡  接地、而不是悬空或连接到 V-、则会导致操作不当并可能损坏器件。 如需更多信息、请参阅数据表第11.1.2节"放大器安装"。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。

    OPA548未进入输出禁用模式、  当 E/S 引脚 连接到 V-且 R64/R66未连接时、输出值为-8.8V;

    但当 E/S 引脚 连接到 V-且输出负载为30Ω Ω 时、OPA548的输出值为-0.1V。 这就像我们需要放电路径。