This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115不能被共享

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828615/xtr115-xtr115-cannot-be-shared

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:DAC60508

之前的解决方案是通过 DAC60508将数据分为8组、并将其输出到8个 XTR115电路、以便转换为4至20mA 电流、但发现在使用期间无法将 XTR115芯片与 DCS 系统上的通用连接。 目前、我们没有一个好的解决方案。 我不知道您这边是否有一个好的芯片解决方案来解决常见问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您的发帖。 您对每个 XTR115的预期输入是什么? 您说的"XTR115芯片在使用期间无法在 DCS 系统上实现公共连接"是什么意思?

    Tamara