This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:输出电流是否会随老化而限制漂移?

Guru**** 2970860 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843283/opa548-does-output-current-limit-drift-with-aging

器件型号:OPA548

使用 OPA548并尝试确定 设置 的电流限制输出是否会随老化而漂移。  我知道该限值是通过外部电阻器设置的、该电阻器可能会随着时间的推移而漂移、从而导致电流限制变化。  但是、运算放大器的内部电流限制电路是否具有老化过程中的漂移电势?  如果是、 是否有图表显示25年期间的预期漂移是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括 OPA548在内的所有寿命测试都在25摄氏度下进行了相当于10年(87、600小时)的恒定运行、因此不保证任何超过10年的规格。 表达为绝对数的任何参数(如 ILIM)的最大寿命时间漂移可能高达其最大指定初始误差的+/-10%、但大多数漂移都远低于该值。  由于数据表中未指定最大/最小 ILIM、因此其最大 ILIM 寿命误差可能比最初测量的实际误差大10%。 该位移也可以由时间的平方根函数近似计算-请参阅下文。

    尽管如此,由于在25摄氏度时,大多数 IC 的使用寿命可能远远超过10年,只要部件继续工作,长期漂移就应继续遵循平方根函数公式,这意味着25年后,最大漂移不能超过: +/-10%*sq-RT (25/10)= 最初测量的实际误差的+/-15.8%。

    当然、上述所有注意事项不包括由外部电阻器 Rcl 值的长期变化引起的漂移。