This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:图19的原始数据(d/s):输入偏置电流与温度间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA4192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830136/opa2192-raw-data-of-figure-19-in-d-s-input-bias-current-vs-temperature

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA4192OPA192

你(们)好

我们想知道 OPA2192数据表中图19的原始数据、 输入偏置电流与温度间的关系。 请帮助提供此数据吗? 有一种新设计对 Ib 敏感、温度范围为25°C 至75°C 在数据表中、不容易读出该温度范围内的值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    我有 OPA192特性说明中的 IB 与温度 Excel 图。 它不是原始数据、但这些图提供的详细信息比图19中所示的更详细。 OPA192、OPA2192和 OPA4192的 IB 特性相同、因为它们各自使用相同的运算放大器设计。 因此 IB 图也适用于 OPA2192。

    由于我无法将公司机密信息发布到 e2e 帖子、因此我会将该信息直接发送到您的 TI 员工电子邮件地址。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程