This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857-DIE:OPA857-DIE、需要详细的数据表。

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857-DIE, OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829137/opa857-die-opa857-die-need-detailed-datasheet

器件型号:OPA857-DIE
主题中讨论的其他器件: OPA857

您好!

  我想使用 OPA857-DIE、您能提供详细的数据表吗?

此致!

柠檬水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关该器件的详细信息、请参阅 OPA857封装器件数据表。 不同之处在于、裸片不会接受与封装器件相同的封装级测试、这就是其具有不同数据表的原因。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

      非常感谢!

      我将参考 OPA857数据表。

     

      此致

    柠檬