This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001I 和 TLV9001U 之间的差异

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842995/tlv9001-difference-between-tlv9001i-and-tlv9001u

器件型号:TLV9001

您好、E2E、

TLV9001U 和 TLV9001I 之间有何差异?  

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果只是封装差异、为什么"I"和"U"型号都采用 SOT-23?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    这两个器件型号的区别在于 SOT-23封装的引脚排列。 SOT-23封装有2种不同的引脚输出选项。 请参阅数据表第6页的第6节。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的回答。  这是有道理的、但不太清楚 TLV9001I 的引脚分配是什么。  假设它具有数据表第6页左上角图表的引脚排列、我是否正确?  TLV9001U 显而易见。

    谢谢!

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。