This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:传播延迟

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843173/iso124-propagation-delay

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件:ISO224、

大家好、

我们有一位客户正在寻求此器件的传播延迟。 此器件由+/- 15Vdc 供电。 输入是频率为400Hz 的10Vpp 正弦波。

非常感谢您的帮助。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是否适用于新设计? 如果是、我强烈建议推广新一代 ISO124 ISO224: http://www.ti.com/lit/an/sbaa311/sbaa311.pdf

    传播延迟未具体指定、但器件的频率响应是。

    µs 时间0.10% VO =±10V 50 μ s

    µs 时间0.01% Vo =±10V 350 μ s

    这可以在数据表第5页的"频率响应"下的规格表中看到。