This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1断电后,我们测量的 Vout 电压差不是零。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, TPS7A16A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842744/amc1311-q1-amc1311-q1-power-off-we-measurement-vout-voltage-difference-was-not-zero

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A16A-Q1

尊敬的:


我们使用 AMC1311-Q1、 并发现 以下问题 :

如果我们关闭电源并测量 VOUTP、VOUTN (C84) 具有2.5V 电压差、 则会影响下一级 OPA。

原理图如下所示

e2e.ti.com/.../96V-check.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我假设断电意味着高侧电源 VDD1已断电?

    如果是、您将看到 数据表第8.3.3节"失效防护输出"中所述的失效防护输出。 此功能旨在通知 MCU 高侧电源缺失、并采取相应措施保护系统。 该失效防护电压略高于削波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    那么、您是说、如果我们为系统断电、 还需要 保持 VDD1电压?

    以便我们的 MCU 不会读取电压差。  对吗?


      `s 发现 TPS7A16A-Q1可能可以为 AMC1311B-Q1的 VDD1供电,这是一个好选择吗?

    如有任何建议,请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    如果 VDD1下降、则器件将显示失效防护输出(如果 VDD2仍有电源)。

    这是一个选项、我不熟悉此稳压器-因此您可能希望询问该论坛是否合适。

    另一种选择是让 MCU 识别失效防护输出并使用此通知来保护系统、这是此功能的预期用途。 如果您始终保持 VDD1上电、则器件将不会显示失效防护输出。