This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:4-20mA 电流至电压转换器

Guru**** 2781955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843053/amc1311-4-20ma-current-to-voltage-converter

器件型号:AMC1311

我们正在设计一个电路、用于感测来自现场传感器的4-20mA 范围内的模拟直流电流。 预期的精度水平为0.1%。 此外、隔离器应提供2kV 电介质隔离和5kV 脉冲耐受。  我们设计了一个将输入电流转换为电压输出的电路(如下所示)。 请建议所连接的电路是否正常。