This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:交流110V 电压隔离电路

Guru**** 2758445 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843071/amc1311-ac-110v-voltage-isolation-circuit

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: ISO224

我们正在设计一个电路,用于感测  来自现场的0-110V、50Hz 范围内的模拟交流电压。 预期的精度水平为0.1%。 此外、隔离器应提供2kV 电介质隔离和5kV 脉冲耐受。  我们计划使用 AMC1311。  我们设计了一个电路(如下所示)。 在分压器网络的帮助下适当降低输入电压(110V)后、降压电压将馈送到 AMC1311。 AMC1311可提供合适的隔离。 AMC1311之后、电压信号馈送到 OPAMP 以提供增益、并进一步路由到 ADC。  e2e.ti.com/.../PT-Voltage--AMC1311.pdfKindly建议所连接的电路是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    此原理图看起来仍处于早期阶段、但理论和设置看起来都正确!  

    本文档显示了 ISO224执行类似测量、而运算放大器网络中电阻器的大小调整步骤与您的电路类似:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    我希望这有助于并告诉我们、一旦选择了所有组件、您是否希望再次查看原理图。