This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601:高压低电流测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA181, INA190, INA185, INA226, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828765/lmp8601-high-voltage-low-current-measurement

器件型号:LMP8601
主题中讨论的其他器件:INA138INA181INA190INA185INA226AMC1302

大家好、

我正在为地球物理学应用设计 V/I 测量器件。 其中、我们将400Vp-p @1Hz 方波应用于接地上的两个点(A 和 B)(相距约50-80mtrs)。

现在、我要测量流过这两个接地点的电流。 如何执行此测量,我对电流感应放大器进行了大量研究,但没有找到任何解决方案。

我使用电流感应放大器的想法可能是错误的?  请建议我如何执行此操作、同样 、我要测量两个中间点(c 和 d)之间的电压。

请帮助我设计此器件。 谢谢

请注意:电流范围为几 uA 至 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manmohan、

    在选择电流感应放大器时、需要考虑两个主要问题。  VCM (电压共模)范围和输入偏置电流。  

    当 VCM 等于400V 时、我们的电流感应放大器 CSA 中没有能够满足这一要求的器件。  我们确实有办法使用此 TI 设计来处理高电压问题。  您可以查看这 一使用电流输出电流感应放大器的高电压、高侧浮动电流感应电路、以帮助进行设计。  

    另一个问题是更改 TI 设计中的 CSA 以匹配您的电流、因为 INA138的输入偏置电流过高。  我们具有低输入偏置电流的电流器件仅具有输出电压、因此这可能是上述设计的问题。  处理此问题的一种方法是使用 INA190替换 INA138、更改零位二极管以创建电压更低的电源、因为 INA190需要大约5V 的电源。  之后、您将使用 Howland 电流泵方法转换输出。  几天内将发布一份文档、介绍如何使用 INA181、INA185将您需要调整到 INA190、尤其是电源电压。

    我有一个选项供您选择、其中包括 INA226、这是一个带有 ADC 的 CSA。  其问题在于输入的输入偏置电流约为10uA。  这是 TI 参考设计的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 AMC1302吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manmohan、

    您可以、但您还需要担心输入偏置电流在 µA μ A 范围内。  这将产生误差、并且将是较低电流方法的一个更大因素。

    您可以使用 http://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf 主体并使用具有较低输入偏置电流的 INA190、并在我之前的文章中提到的 TI 设计中使用浮动电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离呢?

    上述所有设计均为非隔离式设计。 我们是否需要隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manmohan、

    如果您需要高于400V 的电压、则隔离器件将正常工作、但您需要考虑输入偏置电流。  如果您这样做、我可以询问 AMC1302专家如何减小输入偏置电流。  请告诉我、我将转发此内容。

    我的建议是使用 高压高侧浮动电流感应电路中提到的电路、使用电流输出电流感应放大 器、而不是 INA138在此配置中使用 INA190 (可调增益、电流输出、高侧电流感应电路)  您必须将齐纳二极管更改为5V 齐纳二极管才能使其正常工作。  这不会为您提供隔离、但 BJT 将有所帮助。