This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3202:THS3202

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3202, THS3201, OPA2695, OPA2694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842970/ths3202-ths3202

器件型号:THS3202
主题中讨论的其他器件: THS3201OPA2695OPA2694

我从 Farnell 获得了2 THS3202、以满足我个人的好奇心、在将一个 THS3202完美焊接到 DIP 适配器以在试验电路板中使用后、我打开了12v 限制为20mA 的线性工作台电源、它似乎在内部短路并绘图 4.8V 时为20mA

因此、我尝试第二个方法而不是用手触摸它、并将其放入弹簧加载的 SOIC 转 DIP 适配器中、将其插入试验电路板上的不同位置、仅连接电源、它的功能完全相同、它在大约4.8V 时消耗20mA 的电流。

我检查过很多次,这是正确的方法,我不知道什么是错误的,因为他们都在做同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    像 THS3202这样的2GHz 器件对寄生效应非常敏感、您测试的器件可能会振荡。 在数据表的布局部分、它提到即使使用插座也不推荐、因此该器件肯定不会在试验电路板上正常工作。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是、对于传统缓冲器配置、任何类型的警告都不应将输出直接连接到反相输入、因为反相输入几乎没有输出电阻、并且电阻极小、因此会短路并损坏自身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是正确的、即使在缓冲器配置中、电流反馈放大器也需要反馈电阻。 您可以在数据表第17页的表1中找到建议的电阻器值。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个电流反馈放大器都将实现该目的、此外、THS3202与 THS3201是 NRND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、15岁

    因此、我参与了 NRND 这两个器件、它们存在一些可生产性问题-我知道 OPA2694非常接近、但这些旧器件(和 OPA2695)上的15个电源除外。  

    因此、我尝试将 THS3202放入参数交叉中、以查看其他参数可能是接近的-它们已被删除。这是一个错误-当我构建参数匹配工具时、我们会将过时的器件留在中、以帮助人们找到接近的替代器件-重要的是、 在淘汰时、您无法预测可能会出现哪些新器  件、因为这些器件已添加到工具中、可能会出现新选项-但仅当旧器件仍在工具中时才会出现。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。