This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:用于防止振荡的滤波器

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829793/ths3217-filter-to-prevent-oscillation

主题中讨论的其他器件:THS3217

大家好、

我的客户对 THS3217有疑问。 为了防止振荡(请参阅第15页的第7.11节中的图25)、我们可以将增益设置为大约5或添加一个小滤波器来降低增益设置。

您是否对此电流反馈放大器有滤波器类型的建议?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、  

    该器件通常不会在较低的增益设置下振荡、只是频率响应中有一些峰值。 至于滤波、您通常可以使用任意类型的无源滤波器。 通常、我们建议使用截止频率设置接近最大频率的低通滤波器。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个奇怪的问题。 您通常可以通过调整反馈电阻器值来调整 CFA 器件上的相位裕度。 与滤波分开的问题。